Topics AAN

Quinto Elemento Online

Optimización integral del proceso de tratamiento de aguas

La ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, es una ciudad interandina situada al sur del Ecuador sobre una planicie a 2.550 m.s.n.m., con una temperatura media anual de 15°C, ciudad de tradición colonial y republicana, es un centro cultural y artesanal de importancia en el país, declarado por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” en el año de 1999.


Entrevista a Aldo Argomedo Brito, Jefe de Automatización de GR Ingeniería Industrial

Tal y como ocurrió en Siemens, fue el sueño de un visionario el punto de partida para la empresa GR Ingeniería Industrial. Hace 12 años, Rolando Jeanneret, fundador de la empresa, decidió impulsar un exitoso proyecto enfocado en soluciones integradas y personalizadas para el ámbito alimenticio.


Mejora sustancial para la industria siderúrgica en Venezuela

La Siderúrgica Zuliana C.A. (SIZUCA) es una organización local consolidada desde hace más de cuatro décadas, dedicada a la fabricación de barras metálicas estriadas para el sector de la construcción en el mercado nacional. Se encuentra ubicada en ciudad de Ojeda, en el estado Zulia, al oeste de Venezuela, y participa de manera protagónica en las actividades de reciclaje de material ferroso, siendo la tercera mayor productora de acero en el país.


Reconocimiento a la excelencia

Siemens proveyó para la mina de Xstrata Cooper en Antapaccay, ubicada a más de 4200 m.s.n.m. en los Andes peruanos, un sistema de accionamientos sin reductores (Gearless Drives) para mover la faja transportadora de 6 km y los molinos trituradores de minerales. La empresa cumplió con los objetivos del proyecto de manera sobresaliente, lo que le valió un importante reconocimiento por parte del cliente.


Centro de Acopio de Granos de última generación

Ubicado 105 km al este de Santa Cruz de la Sierra en un área plana de tierra fértil, el Centro de Acopio Este conocido como “CAE” acopia granos de soja y girasol, según la época del año.


Completa solución de control de procesos para un gran proyecto agroindustrial

Gracias a la excelente experiencia y buenos resultados obtenidos en las distintas plantas aceiteras de Argentina, el grupo empresario CAIASA, emplazado en Paraguay, confió en la empresa de ingeniería AUTEX, Solution Partner en Process Automation, para la integración completa del sistema de control de procesos basado en SIMATIC PCS7 V8.0.



Degustando el éxito

La industria del vino chileno es una ganadora global. Pero incluso mientras la competencia crece, las soluciones de automatización de Siemens están ayudando a un productor a descubrir el sabor del éxito.


Exitosa modernización de una roscadora de tubos de extracción

Con Simatic IT, Alcanos de Colombia S.A. ESP registra y gestiona información sobre consumos en la distribución y comercialización de gas natural en Colombia.


Producción en serie de alimentos que saben “como en casa”

Cuando saboreamos un producto alimenticio, solemos calificarlo por varias características a la vez, todas ellas importantes y sensibles. Cuando el producto es una empanada, una comida típicamente latina, en esta parte del mundo somos especialmente críticos y exigentes.


Simatic S7-1500 en la industria de alimentos

Alimentos Cárnicos Planta Caloto es una empresa dedicada a la producción, transformación y conservación de carnes y derivados cárnicos, incluyendo la preparación de carnes frías, chorizos y similares. Forma parte de Nutresa, uno de los grupos alimenticios más importantes de Colombia, que cuenta con seis categorías de negocio: carnes frías, galletas, chocolates, café, helados y pasta. Está presente en 12 países de la región, con plantas en ocho de ellos, siendo la Sede Caloto una de las 4 plantas dedicada a carnes.




Siemens Colombia cumple 60 años



Fortaleciendo el conocimiento técnico de la industria petrolera




Siemens presente en Expomin 2014



Nueva tarjetas Sitrain para flexibilizar el acceso al programa de capacitación




Siemens presente en FIMAQH 2014



Premio a la Excelencia





Siemens junto a sus istribuidores: Trivia Mundial “Grandes Clientes”



Desde adentro: nuestra mesa de ayuda, la “Hotline”




VIII Convención de canales de venta



La primera premiación 2014 del Concurso LOGO! fue anunciada en Perú.




Más actividades

-Entrenamiento sobre interruptores
3WL de la familia SENTRON
-Una nueva edición de concurso LOGO!
-Workshops S7-1200
-Siemens Venezuela participó en el
VIII Congreso de Ingeniería Dimecanic
-Siemens Efficiency Day
-Siemens Cerca Partners
-Arranque y protección de motores