Ersatzteile für SINUMERIK und Co. – weltweit und schnell verfügbar

Nicht selten führen unerwartete Ausfälle in der Produktion zu Stillstandszeiten - und verursachen bei Industrieunternehmen immense Kosten. Von zentraler Bedeutung ist daher ein Ersatzteilservice, der weltweit einen schnellen Austausch ermöglicht. Dies gilt in besonderem Maße für Motion Control Systeme wie die SINUMERIK. Mit unserer globalen Ersatzteillogistik für Motion Control Systeme sorgen wir dafür, dass Störungen behoben werden, bevor sie einen größeren Schaden verursachen können.

Unsere Ersatzteilleistungen für SINUMERIK und Co. im Überblick

Unsere Leistungen im Überblick

  • Lieferung von Ersatzteilen

  • Austausch defekter Komponenten

  • Reparatur

  • Komponenten Upgradeservice

  • Generalüberholungen

  • Funktionsreparaturen

  • Verlängerte Ersatzteilverfügbarkeit

Lieferung von Ersatzteilen, Austausch und Reparatur

Lieferung von Ersatzteilen, Austausch und Reparatur

Eine defekte Baugruppe kann bei Antriebssystemen, Automatisierungssystemen, Werkzeugmaschinen oder Produktionsmaschinen einen Anlagenstillstand zur Folge haben. Unsere weltweite Ersatzteilvorhaltung ist so konzeptioniert, dass in der Regel innerhalb weniger Tage eine neuwertige Ersatzbaugruppe geliefert werden kann. Die defekte Baugruppe kann innerhalb einer Frist zurückgesendet werden und sofern eine Reparatur möglich ist, erhalten Sie eine Gutschrift.

Handelt es sich um eine Baugruppe, bei der ausschließlich eine Reparatur durchgeführt werden kann, bieten wir zumeist eine Schnellreparatur an. Bei Komponenten, die nicht ohne weiteres transportiert werden können, ist ebenso eine Reparatur durch unseren Service vor Ort möglich. So ist sichergestellt, dass Ihre Produktion schnell wieder in vollem Umfang funktionsfähig ist.


Ersatzteilservices für Antriebssysteme, Werkzeugmaschinen und Produktmaschinen

Ersatzteilservices für Antriebssysteme, Werkzeugmaschinen und Produktionsmaschinen

Wir bieten zusätzliche Leistungen an, die Ihnen als Betreiber oder Hersteller von Werkzeugmaschinen und Produktionsmaschinen weiterhelfen, wenn z.B. die CNC-Maschine defekt oder beschädigt ist oder durch eine sonstige Störung nicht mehr funktioniert.

Dieser für Motion-Control-Systeme konzeptionierte Ersatzteil- und Reparatur-Service wird hauptsächlich für folgende Produktgruppen angeboten:

  • SINUMERIK, SINAMICS, SIMODIRVE, SIMOVERT, MASTERDRIVES, MICROMASTER, COMBIMASTER, POSMO, SIMOTION, SIMOTICS

  • 1FE1; 1FK6; 1FK7; 1FL3; 1FN1; 1FN2; 1FN3; 1FT5; 1FT6; 1FT7; 1FW3; 1FW6; 1PH7; 1PH8; 1UA1; 1UA2; 1UA7; 6AT1; 6AU1; 6EP1; 6ES5; 6ES7; 6EV3; 6EW1; 6FC3; 6FC4; 6FC5; 6FC6; 6FC9; 6FM2; 6FM8; 6FX1; 6FX2; 6SC6; 6SE2; 6SE3; 6SE6; 6SE7; 6SE9; 6SL3; 6SN1; 6SN2; 6SW1; 6SX7; 6SY7; 6SY9; 6XG3; 6ZY1


Komponenten-Upgradeservice

Komponenten-Upgradeservice

Über den Upgradeservice erhalten Sie als Maschinenhersteller oder Maschinenbetreiber für viele Ersatzteile der Produktgruppen SINUMERIK, SIMODRIVE, SINAMICS, MASTERDRIVES und MICROMASTER einen kompatiblen Nachfolger, selbst wenn die Baugruppe bereits abgekündigt oder nicht mehr lieferbar ist. So kann die Maschinenlaufzeit deutlich verlängert und eine nötige Maschinenmodernisierung für die nächsten Jahre oftmals vermieden werden.


Verlängerung der Ersatzteilvorhaltung

Verlängerung der Ersatzteilvorhaltung

Speziell für Werkzeugmaschinen in den Bereichen Automotive und Aerospace mit der Steuerung SINUMERIK 840D bieten wir Komponenten an, bei denen wir eine Ersatzteilverfügbarkeit über die üblichen 10 Jahre hinaus vertraglich zusichern.  So können Sie sich auf eine langfristige Ersatzteillieferung verlassen!


Günstige Alternativen zur pauschalen Reparatur

Günstige Alternativen zur pauschalen Reparatur

Der modulare Aufbau von Antriebssystemen, Werkzeugmaschinen und Produktionsmaschinen ermöglicht alternativ eine kostengünstige Reparatur, bei der nur die Funktion wiederhergestellt wird. Nicht-funktionale Fehler, wie z.B. Kratzer oder Verfärbungen werden nicht behoben. Diese Funktionsreparatur ist für Maschinenhersteller ider Maschinenbetreiber eine günstigere Alternative zur Standardreparatur.

Bei Baugruppen, die schon seit längerem in Ihrem eigenen Ersatzteillager liegen und bei denen Sie nicht sicherstellen können, ob die Baugruppe noch funktionsfähig ist, können wir die Funktion kostengünstig überprüfen. Ist zusätzlich ein Upgrade der Firmware und der Austausch aller Verschleißteile gewünscht, unterziehen wir der Baugruppe in einer Generalüberholung von Grund auf gerne ein Refreshing.