Membrane Bioreactor (MBR) Systems
Biological Wastewater Treatment
Wastewater Clarification
Anaerobic Digestion Products
Chemical Feed and Disinfection
Wastewater Odor Control Systems
23.11.2009 | Hohe Abflussqualität sorgt für saubereres Wasser im chinesischen Taihu-See - Neue Abwasseraufbereitungsanlage von Siemens bei Wuxi Xincheng geht in BetriebSiemens Water Technologies hat bei der chinesischen Wuxi Xincheng Wastewater Treatment Plant in der chinesischen Provinz Jiangsu eine neue Abwasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Kern des Systems ist ein Membranbioreaktor (MBR) für die Behandlung von 30.000 Kubikmetern Abwasser pro Tag, der in die bestehende Abwasseraufbereitung integriert wurde. Der erzeugte Abfluss erreicht eine Qualität, welche die Vorgaben des nationalen Abwasserstandards Class I-A übertrifft. Das aufbereitete Wasser kann bedenkenlos in den Taihu-See eingeleitet werden. more |
30.10.2009 | Siemens errichtet umfangreiches Geruchsbekämpfungssystem für Abwasseraufbereitungsanlage in Dschidda, Saudi-ArabienSiemens Water Technologies hat den Auftrag erhalten, die im Norden der saudischen Stadt Dschidda gelegene Abwasseraufbereitungsanlage mit einem Geruchsbekämpfungssystem auszurüsten. Damit wird einer Auflage des saudischen Wasser- und Elektrizitätsministeriums entsprochen, da sich die Kläranlage mit einer Kapazität von 250.000 Kubikmetern pro Tag in unmittelbarer Nähe zum King Abdulaziz International Airport befindet. Siemens setzt in fünf Bereichen der Anlage insgesamt drei verschiedene Verfahren zur Geruchsbeseitigung ein. Der Auftragswert beläuft sich auf mehr als zwei Millionen US-Dollar. Nach der Fertigstellung gegen Jahresende wird die Kläranlage in Dschidda mit einem der umfangreichsten und wirksamsten Geruchsbekämpfungssysteme seiner Art in Saudi-Arabien versehen sein. more |
20.10.2009 | Sinopec wählt Nassluft-Oxidationstechnologie von Siemens für die Abwasseraufbereitung in zwei neuen EthylenwerkenDie China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) hat bei Siemens Water Technologies Zimpro-Nassluft-Oxidationssyteme bestellt. Die Anlagen werden in den Sinopec-Ehtylenwerken in Zhenhai, Provinz Zhejiang, und in Tianjin installiert. Dort dienen sie zur Behandlung von sulfidhaltigen Abfall-Laugen. Die energiesparenden Nassluft-Oxidationsanlagen zerstören dabei geruchsintensive Abfallsulfide und liefern einen biologisch abbaubaren Abwasserstrom, der mit herkömmlichen biologischen Aufbereitungsverfahren endbehandelt werden kann. Die Anlage in Zhenhai soll 18,2 m3 Abwasser pro Stunde behandeln, die Anlage in Tianjin 14,5 m3 pro Stunde. more |
12.10.2009 | Bewährte Lösungen zum Einsparen von Energie- und Betriebskosten: Siemens bietet ESCO-Leistungsverträge für AbwasseraufbereitungsanlagenSeinen nordamerikanischen Kunden bietet Siemens jetzt ESCO (Energy Service Company) Leistungsverträge für kommunale Abwasseraufbereitungsanlagen. Die ESCO-Leistungsverträge ermöglichen eine alternative Finanzierung von Verbesserungen an Abwasseranlagen, durch die Energieverbrauch, Betriebs- und Arbeitskosten gesenkt werden. Dabei wird das Honorar über die garantierten Einsparungen beglichen, die sich aus der Implementierung der Prozessverbesserungen in der Anlage ergeben. more |
12.10.2009 | Brent Hillier wird neuer Leiter des US-Geschäfts von Siemens Water TechnologiesBrent Hillier wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 zum neuen Leiter des US-Geschäfts von Siemens Water Technologies ernannt. Mit der Gründung eines eigenen Geschäftssegments für den amerikanischen Markt als Teil der Siemens Industry Inc. will Siemens Water Technologies seinem stärksten Markt Rechnung tragen. „Wir wollen uns damit noch intensiver als bisher auf unsere Kunden in Nordamerika konzentrieren und sie mit unseren Lösungen dabei unterstützen, die künftigen Herausforderungen einer umweltfreundlichen Wasserwirtschaft zu meistern,” sagte Chuck Gordon, CEO von Siemens Water Technologies. more |
12.10.2009 | Abfall vermeiden, Energie sparen: Moderne Verfahren bieten Vorteile bei der Handhabung von festen organischen AbfallstoffenDie durch die Behandlung und Entsorgung von festen organischen Abfallstoffen verursachten Kosten können die Hälfte des kommunalen Haushaltes ausmachen. Für Kommunen, die angesichts knapper Mittel nach Wegen zur Kostensenkung suchen, haben Anbieter von Wassertechnologie wie Siemens die richtigen Lösungen, um die Kosten der Klärschlammbehandlung zu senken. Durch den Einsatz moderner Verfahren ergeben sich wesentliche Vorteile: So können Abfallmenge und Energiebedarf reduziert werden – gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. more |
12.10.2009 | Siemens schnürt umfassendes Lösungspaket zur wirtschaftlichen Geruchsbekämpfung in Abwassersammel- und AufbereitungsanlagenSiemens Water Technologies hat seine bewährten Verfahren zur Geruchsbekämpfung in der Flüssig- und der Gasphase mit Beratungsleistungen für den Anlagenbetrieb sowie einem auf die Kundenanlagen zugeschnittenen Serviceangebot kombiniert. Damit steht Betreibern von Abwassersammel- und -aufbereitungsanlagen ein umfassendes Lösungspaket zur Verfügung, das neben effizienter Geruchsbekämpfung eine lange Anlagenlebensdauer sowie niedrige Lebenszykluskosten sicherstellen kann. Dazu verknüpft Siemens mithilfe von auf der Kundenanlage erhobenen Daten verschiedene Produkte und Systeme so, dass das gewünschte Ergebnis auf möglichst wirtschaftliche Weise erzielt wird. more |
12.10.2009 | Energie aus Abfall: Siemens liefert Abwasseraufbereitungsanlage mit Biogasgewinnung für Pearl Valley CheeseSiemens hat den Auftrag erhalten, für eine Abwasseraufbereitungsanlage des US-amerikanischen Käseproduzenten Pearl Valley Cheese Inc. in Fresno, Ohio, die prozesstechnische Ausrüstung zu liefern sowie Unterstützung bei Design und Inbetriebnahme zu leisten. Die Anlage ist so ausgelegt, dass bei der Käseherstellung entstehender Abfall in wieder verwendbares Biogas umgewandelt wird. Dank dieses Konzeptes erhält Pearl Valley Cheese einen staatlichen Zuschuss. Das Biogas wird für den Betrieb von Heizkesseln genutzt, die Dampf für Koch-, Reinigungs- und Pasteurisierungsprozesse erzeugen. Dadurch kann ein Teil des bisher dafür eingesetzten Erdgases eingespart werden. Die Abwasseranlage verfügt über eine Kapazität von 189.000 Litern pro Tag und soll im Sommer 2010 in Betrieb gehen. Sie kann eine Vielzahl verschiedenartiger Abwasserströme handhaben und dabei die behördlichen Anforderungen an das geklärte Abwasser sicher erfüllen. more |
25.09.2009 | Siemens-System zum Nährstoffentzug verbessert Abwasserqualität bei einer der größten kommunalen Abwasserreinigungsanlagen in ChinaSiemens Water Technologies & Engineering (Tianjin) Co., Ltd. hat von der Tianjin Capital Environmental Protection Group Co., Ltd. (TCEPC) in China den Auftrag erhalten, eine Nährstoffentzugsanlage (Biological Nutrient Removal System, BNR) zu liefern. Das System ist darauf ausgelegt, täglich 450.000 Kubikmeter Abwasser zu behandeln und wird die bestehenden Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage der Tianjin Xianyang Road Wastewater Treatment Plant (Xianyang Road WWTP) ergänzen. Ziel ist es, die Abwasserqualität von Klasse II auf Klasse I des nationalen Standards zu erhöhen. Der Auftrag hat ein Volumen 42 Millionen Renminbi (circa 4,2 Millionen Euro). Die neue Anlage soll im April 2010 den Betrieb aufnehmen. more |
01.09.2009 | Siemens erweitert Produkt- und Serviceangebot im Bereich Ölabscheidung in Saudi-ArabienSiemens Water Technologies und MyCelx Technologies Corporation (Gainesville, Georgia, USA) haben einen exklusiven Vertriebs- und Servicevertrag geschlossen, um das Verfahren zur Ölabscheidung in Saudi-Arabien zu forcieren. Siemens wird die eigene Verkaufs- und Serviceorganisation in Saudi-Arabien nutzen, um die MyCelx-Produktlinie zu vertreiben. Dazu gehören hoch entwickelte Koaleszenz- und Öl-Abscheider sowie patentrechtlich geschützte Filtrationsmedien. more |