Membrane Bioreactor (MBR) Systems
Biological Wastewater Treatment
Wastewater Clarification
Anaerobic Digestion Products
Chemical Feed and Disinfection
Wastewater Odor Control Systems
23.11.2009 | Hohe Abflussqualität sorgt für saubereres Wasser im chinesischen Taihu-See - Neue Abwasseraufbereitungsanlage von Siemens bei Wuxi Xincheng geht in BetriebSiemens Water Technologies hat bei der chinesischen Wuxi Xincheng Wastewater Treatment Plant in der chinesischen Provinz Jiangsu eine neue Abwasseraufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Kern des Systems ist ein Membranbioreaktor (MBR) für die Behandlung von 30.000 Kubikmetern Abwasser pro Tag, der in die bestehende Abwasseraufbereitung integriert wurde. Der erzeugte Abfluss erreicht eine Qualität, welche die Vorgaben des nationalen Abwasserstandards Class I-A übertrifft. Das aufbereitete Wasser kann bedenkenlos in den Taihu-See eingeleitet werden. more |
30.10.2009 | Siemens errichtet umfangreiches Geruchsbekämpfungssystem für Abwasseraufbereitungsanlage in Dschidda, Saudi-ArabienSiemens Water Technologies hat den Auftrag erhalten, die im Norden der saudischen Stadt Dschidda gelegene Abwasseraufbereitungsanlage mit einem Geruchsbekämpfungssystem auszurüsten. Damit wird einer Auflage des saudischen Wasser- und Elektrizitätsministeriums entsprochen, da sich die Kläranlage mit einer Kapazität von 250.000 Kubikmetern pro Tag in unmittelbarer Nähe zum King Abdulaziz International Airport befindet. Siemens setzt in fünf Bereichen der Anlage insgesamt drei verschiedene Verfahren zur Geruchsbeseitigung ein. Der Auftragswert beläuft sich auf mehr als zwei Millionen US-Dollar. Nach der Fertigstellung gegen Jahresende wird die Kläranlage in Dschidda mit einem der umfangreichsten und wirksamsten Geruchsbekämpfungssysteme seiner Art in Saudi-Arabien versehen sein. more |
20.10.2009 | Sinopec wählt Nassluft-Oxidationstechnologie von Siemens für die Abwasseraufbereitung in zwei neuen EthylenwerkenDie China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) hat bei Siemens Water Technologies Zimpro-Nassluft-Oxidationssyteme bestellt. Die Anlagen werden in den Sinopec-Ehtylenwerken in Zhenhai, Provinz Zhejiang, und in Tianjin installiert. Dort dienen sie zur Behandlung von sulfidhaltigen Abfall-Laugen. Die energiesparenden Nassluft-Oxidationsanlagen zerstören dabei geruchsintensive Abfallsulfide und liefern einen biologisch abbaubaren Abwasserstrom, der mit herkömmlichen biologischen Aufbereitungsverfahren endbehandelt werden kann. Die Anlage in Zhenhai soll 18,2 m3 Abwasser pro Stunde behandeln, die Anlage in Tianjin 14,5 m3 pro Stunde. more |