Referenzen Automobilindustrie - Visualization/HMI

07 - 2008
- - Reifendruck-Kontrollsysteme (Tire Pressure Monitoring System; TPMS) tragen zur Kraftstoffersparnis sowie einer längeren Lebensdauer von Autoreifen bei. Verbessertes Bremsverhalten und Handling machen TPMS zu einem wirkungsvollen Sicherheitssystem. Weil diese anspruchsvollen Messgeräte absolut zuverlässig sein müssen, ist auch deren Herstellung ein komplexes Unterfangen. mehr
05 - 2008
Volkswagen AG (Wolfsburg) - Retrofit einer Karosserieblechpresse im VW-Werk Wolfsburg - Halle 1A, Straße 60. So lautet die Adresse der 38000-Kilonewton-Presse von Weingarten, die dort seit 1988 im Einsatz ist. Auf der Maschine werden Innen- und Außenteile von Front- und Heckklappen für Golf, Golf Plus, Tiguan, Touran und Caddy sowie verschiedene Verstärkungsteile gefertigt. mehr
05 - 2008
Chery Automobile Co. Ltd. (Wuhu, China) - Simotion und Profinet IRT sorgen für Durchsatzerhöhung im Press Shop. - Der Automobilhersteller Chery Automobile Co. Ltd. aus Wuhu, China, geht seinen ganz eigenen Weg. Während die meisten einheimischen Mitbewerber aus der boomenden chinesischen Automobilbranche in der Regel Joint Ventures mit westlichen Herstellern geschlossen haben, ist Chery seit seiner Gründung 1997 ein eigenständiger Hersteller geblieben. mehr
05 - 2008
Renault s.a.s. (Cléon, France) - Mit Solutions for Powertrain können zwei Powertrain-Linien bei Renault hocheffizient betrieben werden - Das Renault-Werk Cléon baut Motoren und Getriebe von exzellenter Qualität und Performance. Der zuletzt entwickelte 2.0 dCi ist der erste Dieselmotor für die Allianz zwischen Renault und Nissan und in seiner Klasse als Referenzmodell anerkannt. mehr
05 - 2008
Kia Motors (Yancheng, China) - In seinem neuen Werk in Yancheng, China, setzt Kia Motors erstmals auf eine durchgängige Steuerungstechnik von Siemens. - Die Automobilproduktion in Yancheng ist ein Joint Venture zwischen Kia Motors und den chinesischen Partnern Dongfeng und Yueda. Seit 1997 laufen hier jährlich 130.000 Fahrzeuge der Kia-Baureihen Chulima, Optima und Carnival vom Band. mehr
04 - 2007
ixetic Hückeswagen GmbH; Hückeswagen (Deutschland) - Intelligente Sensorik in der Montage von Vakuumpumpen - Wenn Kunden eine nachvollziehbare 100-prozentige Kontrolle verlangen, wie dies in der Automobilindustrie weitgehend üblich ist, braucht der Zulieferer eine zuverlässige und leicht beherrschbare Lösung. mehr
04 - 2007
Volkswagen; Wolfsburg (Deutschland) - Vollautomatisches Rahmenlager für Fahrwerkmontage bei Volkswagen in Wolfsburg - Um Rahmen für die Fahrwerkmontage in der Mixfertigung mit niedriger Taktzeit bereitzustellen, entschied sich die Auto 5000 GmbH für eine hochdynamische vollautomatisierte Lageranlage, die von Siemens konzipiert und in Betrieb genommen wurde. mehr
04 - 2007
Jaguar; Halewood (Großbritannien) - Erhöhte Verfügbarkeit der Pressenlinie in der Motorenfertigung - Der britische Automobilbauer Jaguar setzt zum ersten Mal auf die Kombination Simatic und Simotion von Siemens und erreicht damit wieder maximale Performance und sichere Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support. mehr
04 - 2007
BMW; South Carolina (USA) - Neukonfiguration des BMW-Werks Spartanburg - Jüngstes gemeinsames Projekt von Siemens und BMW: das Werk Spartanburg in den USA, das komplett umgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht wurde. mehr
07 - 2006
BMW-Werk Spartanburg; South Carolina (USA) - Virtuelle Inbetriebnahme komplexer Fertigungszellen - Im BMW-Werk Spartanburg, USA, läuft die Hochzeit von Karosserie und Fahrwerk vollautomatisch ab. Um die Inbetriebnahmezeit zu verkürzen, wurde die komplette Hochzeitsanlage im Computer simuliert und jeder einzelne Prozessschritt vor dem Aufbau … mehr
04 - 2006
Porsche-Holding, Teilevertriebszentrum; Wals-Siezenheim (Österreich) - Teilevertriebszentrum der Porsche Holding mit Siemens-Technik automatisiert - In einem Salzburger Vorort liegt eines der leistungsfähigsten Ersatzteillogistikzentren Europas, das Teilevertriebszentrum (TVZ) der Porsche Holding in Wals-Siezenheim. mehr
04 - 2006
- Produktion des neuen VW Eos live auf der Hannover Messe - Ein besonderer Anziehungspunkt auf der Hannover Messe 2006 wird die Sonderschau "Automation Live" in Halle 17 sein. Und das liegt nicht nur an dem dort präsentierten neuen Cabrio-Coupé Eos von Volkswagen. mehr
04 - 2006
Pininfarina-Werk; Grugliasco (Italien) - Software-Bibliothek Lasso für den Bau des Alfa Brera und Spider - Von Pininfarinas Bändern in Grugliasco laufen die neuen Modelle Spider und Brera von Alfa Romeo. Die Fertigungsanlagen wurden von Comau Engineering geliefert, die die Software-Bibliothek Lasso an die speziellen Erfordernisse anpasste. mehr
04 - 2006
BMW AG; München (Germany) - RFID-Systeme in der Just-in-sequence-Fertigung - BMW München verwendet in seiner Just-in-sequence-Fertigung bei der Montage der Achsen der 3er Reihe das berührungslos arbeitende Identifikationssystem Moby E. mehr
02 - 2006
Iveco Magirus AG, Ulm (Deutschland) - Umfassende Modernisierung der Fördertechnik optimiert Lkw-Produktion - Zum ersten Mal wurde beim Lkw-Hersteller Iveco Magirus AG in Ulm eine Montagelinie komplett mit Bustechnik ausgerüstet. Grundstein für dieses Projekt war die Erneuerung der bisherigen Schützsteuerung. mehr
01 - 2006
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - Neuer Farbflächensensor in der Getriebefertigung - Eine neue Klasse einfacher, kompakter und besonders kostengünstiger Farbflächensensoren setzt ein führender deutscher Getriebehersteller in einer Pilotanwendung zur Kontrolle farbiger Abdichtstopfen ein. mehr
10 - 2005
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - - Zur Kontrolle farbiger Abdichtstopfen setzt die ZF Getriebe GmbH eine neue Klasse kompakter und besonders kostengünstiger Farbflächensensoren ein. mehr
10 - 2005
Takata-Petri AG; Aschaffenburg (Deutschland) - Kamerasystem in der Prüfung von Kfz-Lenkrädern - Wo bisher mit viel sensorischem und mechanischem Aufwand qualitätsrelevante Eigenschaften an Kfz-Lenkrädern geprüft wurden, setzt ein führender Hersteller nun auf ein Farbbilder verarbeitendes Vision Sensor System. mehr
07 - 2005
DaimlerChrysler; Sindelfingen (Deutschland) - Karosserie-Förderanlage bei DaimlerChrysler - Im Werk Sindelfingen von DaimlerChrysler stehen die Gebäude dicht gedrängt. Eine neue Förderanlage verbindet den Karosseriebau - zum Beispiel der CLS-Klasse - mit dem Lackierbereich. mehr
04 - 2005
Opel AG (Portugal) - Simatic S7-200 und CP 243-1 in der Automobilindustrie - Bei Opel in Azambuja, Portugal leitet die Ethernet-Anbindung CP 243-1 alle Schaltbefehle an das übergeordnete Anlagennetzwerk weiter - schnell und zuverlässig. mehr
02 - 2005
Moll Maschinenbau GmbH; Leiblfing (Deutschland) - IR-Lacktrockung für die Automobil-Industrie - Für die Automobilindustrie, in der bei höchsten Qualitätsansprüchen jede Minute zählt, wird die Trocknungstechnologie perfektioniert, um Lacken zu raschem Glanz zu verhelfen. mehr
02 - 2005
BMW AG, München (Deutschland) - Innovative Fördertechnik - Um maximale Flexibilität bei der Zuordnung der Arbeitsinhalte in der Karosseriemontage der 3er-Reihe zu erhalten, entwickelten BMW und Siemens ein maßgeschneidertes Konzept. mehr
01 - 2005
Michelin Kronprinz Werke GmbH; Solingen (Deutschland) - - Die Felgenprofilierlinie bei Europas führendem Hersteller von LKW-Stahlrädern wurde auf den Standard der höchsten Sicherheitskategorie 4 nach DIN EN954-1 nachgerüstet. mehr
12 - 2004
DaimlerChrysler AG; Germersheim (Deutschland) - Fahrerlos in die Zukunft - Die DaimlerChrysler AG hat in ihrem Global Logistics Center (GLC) in Germersheim ihr Fahrerloses Transportsystem umfassend modernisiert und erweitert. mehr
12 - 2004
Dressel GmbH; Dortmund (Deutschland) - Damit auch die Originalteile-Logistik läuft und läuft und läuft… - Kfz-Hersteller hat die Automatisierungstechnik seiner Kommissionieranlage für Schwerteile umfassend modernisiert: Erhöhte Verfügbarkeit und höhere Durchsatzleistung im Betrieb. mehr
10 - 2004
DaimlerChrysler; Vitoria (Spanien) - 93 Prozent Automatisierungsgrad durch Totally Integrated Automation - Für die Herstellung des neuen Kleintransporters Vito enstand bei Daimler-Chrysler in Vitoria, Nordspanien, eine der weltweit modernsten Produktionsanlagen für Nutzfahrzeuge. mehr
09 - 2004
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - TIA im Getriebebau - Mit einem Leitsystem für die Montagelinie neuer Getriebeautomaten erreicht ZF in Saarbrücken höchste Produktivität auf engstem Raum. mehr
09 - 2004
Nimak Automatisierte Schweißtechnik GmbH; Wissen (Deutschland) - Handbedienpanel zum Einrichten von Servoschweißzangen - Statt stationärer Operator Panels für seine Schweißzangen setzt ein Hersteller aus dem Siegerland jetzt ein mobiles Bedienpanel mit Touchdisplay für mehrere Einheiten ein. mehr
08 - 2004
Walter Klein GmbH & CO. KG; Wuppertal (Deutschland) - Grafische Visualisierung und Touchbedienung von Kfz-Profilbiegelinien - Ein renommierter Wuppertaler Hersteller in der Fertigung von Kfz-Außenblendenprofilen setzt erstmals ein Touch Panel mit grafischer Visualisierung ein. mehr
04 - 2004
ZF-Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - Leittechnik optimiert Getriebeautomatfertigung bei ZF Saarbrücken - Neue Linie zur Produktion von Automatikgetrieben: Verdopplung der Stückzahl auf gleichbleibender Fläche mit gleicher Anzahl an Mitarbeitern. mehr
02 - 2004
Kia Motors, Hwasung (Süd-Korea) - Kia Topmodell mit Simatic gebaut - In der Rohbaufertigung von Kia hilft Simatic-Technologie mit Totally Integrated Automation bei der Herstellung der Karosserie des neuen Flaggschiffs "Opirus". mehr
08 - 2003
VW AG; Hannover (Deutschland) - Innovatives Automatisierungskonzept für Elektrohängebahn bei VW - In der Cockpit-Montage der Modelle Multivan und Transporter im Transporterwerk Hannover setzt Volkswagen Nutzfahrzeuge auf modernste Fördertechnologie von Siemens. mehr