| | 04 - 2012 | Opel Eisenach; Blumenbecker IPS Polska - Ausgezeichneter Glanz durch das Heating Control System Siplus HCS von Siemens - Rationelle, schonende und energiesparende Lacktrocknung ist eine Kunst für sich. Um den hochoptimierten Lacken zu raschem Glanz und maximaler Farbkonstanz zu verhelfen, wird bei Opel Eisenach die Trocknungstechnologie perfektioniert. mehr |  |
|
| | 08 - 2011 | Opel; Eisenach (Deutschland) - - Um hochwertigen Lacken zu raschem Glanz und maximaler Farbkonstanz zu verhelfen, wird bei Opel Eisenach die Trocknungstechnologie perfektioniert. mehr |  |
|
| | 05 - 2008 | Volkswagen S.A. (Navarra, Spanien) - Optimierte Kommunikation mit Profinet und Leckwellenleiter für den Unterbodenschutzauftrag - Rund 250.000 VW Polo verlassen jährlich das Volkswagen-Werk in Pamplona (Spanien). Bereits seit 1984 läuft der beliebte deutsche Kompaktwagen bei Volkswagen Navarra S.A. vom Band. Ergänzend zur PKW-Produktion werden in Pamplona auch Motoren hergestellt, die als Rumpfmotoren angeliefert und dann zu montierbereiten Aggregaten komplettiert werden. Rund 4.400 Mitarbeiter sind im Werk beschäftigt. mehr |  |
|
| | 05 - 2008 | Kia Motors (Yancheng, China) - In seinem neuen Werk in Yancheng, China, setzt Kia Motors erstmals auf eine durchgängige Steuerungstechnik von Siemens. - Die Automobilproduktion in Yancheng ist ein Joint Venture zwischen Kia Motors und den chinesischen Partnern Dongfeng und Yueda. Seit 1997 laufen hier jährlich 130.000 Fahrzeuge der Kia-Baureihen Chulima, Optima und Carnival vom Band. mehr |  |
|
| | 07 - 2006 | Chrysler Montagewerk; St. Louis (USA) - Simotion erhöht die Produktivität in der Fahrzeuglackierung - Transportketten und Schwerlastförderer bewegen jeden Tag fast 1000 Karosserien für die populären Minivans von Chrysler in der Lackiervorbereitung des Montagewerks in St. Louis. Für eine präzise Synchronisation der Förderanlagen setzt der Autohersteller auf das Motion Control-System Simotion. mehr |  |
|
| | 07 - 2006 | Kuka Flexible Production Systems; Toledo, Ohio, (USA) - Fehlersichere Simatic-Steuerungen und Energiebus im Karosseriebau - Für die neuen Chrysler Jeep-Modelle Wrangler und Liberty entstehen Fahrwerk, Karosserie und Lackierung in Werken, die von den Herstellern der Fertigungstechnologie selbst betrieben werden. mehr |  |
|
| | 07 - 2005 | DaimlerChrysler; Sindelfingen (Deutschland) - Karosserie-Förderanlage bei DaimlerChrysler - Im Werk Sindelfingen von DaimlerChrysler stehen die Gebäude dicht gedrängt. Eine neue Förderanlage verbindet den Karosseriebau - zum Beispiel der CLS-Klasse - mit dem Lackierbereich. mehr |  |
|
| | 02 - 2005 | Moll Maschinenbau GmbH; Leiblfing (Deutschland) - IR-Lacktrockung für die Automobil-Industrie - Für die Automobilindustrie, in der bei höchsten Qualitätsansprüchen jede Minute zählt, wird die Trocknungstechnologie perfektioniert, um Lacken zu raschem Glanz zu verhelfen. mehr | |
|
| | 10 - 2004 | DaimlerChrysler; Vitoria (Spanien) - 93 Prozent Automatisierungsgrad durch Totally Integrated Automation - Für die Herstellung des neuen Kleintransporters Vito enstand bei Daimler-Chrysler in Vitoria, Nordspanien, eine der weltweit modernsten Produktionsanlagen für Nutzfahrzeuge. mehr |  |
|
| | 10 - 2004 | BMW; Leipzig (Deutschland) - Durchgängiges Automatisierungskonzept am BMW Standort Leipzig - Im neuen Werk Leipzig setzt BMW bei der Produktion des 3ers auf Siemens-Technik - von der Stromversorgung über die Automatisierungstechnik bis hin zur IT-Infrastruktur. mehr |  |
|
| | 02 - 2004 | BMW AG, München (Deutschland) - Dezentrale Sicherheitslösung mit Simatic - BMW setzt bei der "Neuen Lackiererei-Struktur" (NLS) im Bereich Fördertechnik Profisafe und fehlersichere Simatic S7-Steuerungen ein. mehr |  |
|
| | 08 - 2003 | Toyota Motor Manufacturing (Kanada) - - Für das neue Lexus-Werk und eine Anlagennachrüstung entschied sich Toyota Kanada für eine Sicherheitslösung mit Siemens AS-Interface at Work und Simatic S7-300F. mehr |  |
|
| | 08 - 2003 | Porsche AG; Zuffenhausen (Deutschland) - Optimale Qualität durch Retrofitting - Schon seit über 50 Jahren produziert die Porsche AG an ihrem Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen die bekannten Sportwagen. Höchste Qualität war dabei stets das Leitmotiv von Ferdinand Porsche und den Mitarbeitern des Unternehmens. mehr |  |
|
| | 07 - 2003 | GTL Knödel GmbH; Leonberg (Deutschland) - Verbesserte Anlagentransparenz durch übergeordneten PC - Wer die Generalunternehmerschaft für eine Anlage gewinnt, übernimmt auch die Verantwortung für die Verfügbarkeit dieser Anlage. Zukäufe von Komponenten, deren Funktion außerhalb der eigenen Kernkompetenz liegt, bringen dabei immer Risiken … mehr |  |
|