Referenzen Automobilindustrie - Powertrain

04 - 2012
Siemens-Getriebewerk; Penig (Deutschland) - - Die Fertigung drehmomentübertragender Zahnräder bzw. Bauteile oder Stirnräder und Stirnradwellen ist extrem energieintensiv. Um kostengünstiger und nachhaltiger fertigen zu können, hat das Siemens-Getriebewerk Penig bei Chemnitz vor kurzem ein Energiemanagementsystem eingeführt. mehr
05 - 2008
ThyssenKrupp Krause (Auburn Hills, Michigan, USA) - Eine neue Getriebelinie bei einem amerikanischen Automobilhersteller war dank Profinet in Verbindung mit Component Based Automation (CBA) in kürzester Zeit produktionsbereit. - ThyssenKrupp Krause, ein Spezialist für Fertigungslinien mit Sitz im US-amerikanischen Auburn Hills, hat für einen amerikanischen Autohersteller eine neue Fertigungslinie für Automatikgetriebe entwickelt und installiert. Diese umfasst 60 Stationen mit eigener Automatisierung sowie zehn Zonensteuerungen für die Abschnitte der Fertigungslinie. mehr
05 - 2008
Renault s.a.s. (Cléon, France) - Mit Solutions for Powertrain können zwei Powertrain-Linien bei Renault hocheffizient betrieben werden - Das Renault-Werk Cléon baut Motoren und Getriebe von exzellenter Qualität und Performance. Der zuletzt entwickelte 2.0 dCi ist der erste Dieselmotor für die Allianz zwischen Renault und Nissan und in seiner Klasse als Referenzmodell anerkannt. mehr
05 - 2008
Chery Automobile Co. Ltd. (Wuhu, China) - Simotion und Profinet IRT sorgen für Durchsatzerhöhung im Press Shop. - Der Automobilhersteller Chery Automobile Co. Ltd. aus Wuhu, China, geht seinen ganz eigenen Weg. Während die meisten einheimischen Mitbewerber aus der boomenden chinesischen Automobilbranche in der Regel Joint Ventures mit westlichen Herstellern geschlossen haben, ist Chery seit seiner Gründung 1997 ein eigenständiger Hersteller geblieben. mehr
05 - 2008
Kia Motors (Yancheng, China) - In seinem neuen Werk in Yancheng, China, setzt Kia Motors erstmals auf eine durchgängige Steuerungstechnik von Siemens. - Die Automobilproduktion in Yancheng ist ein Joint Venture zwischen Kia Motors und den chinesischen Partnern Dongfeng und Yueda. Seit 1997 laufen hier jährlich 130.000 Fahrzeuge der Kia-Baureihen Chulima, Optima und Carnival vom Band. mehr
05 - 2008
Volkswagen AG (Werk Salzgitter) - Um Kurbelwellen auch in kleineren Stückzahlen wirtschaftlich fertigen zu können, nutzt das VW Motorenwerk Salzgitter das Motion Control Information System von Siemens - Volkswagen fertigt in Salzgitter etwa 25 Prozent aller benötigten Motoren für die Volkswagenmodelle sowie für die Marken Audi, Seat und Skoda. mehr
05 - 2007
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - Höhenprofilsensor vereinfacht Prüfung in der Getriebefertigung - Die Automobilhersteller stellen immer höher Anforderungen an ihre Zulieferer, was sich dort insbesondere auch auf den Aufwand zur Prüfung der Bauteile auswirkt. Hier am Beispiel des Höhenprofil- sensors, der den Verbau des korrekten Getriebewählhebels prüft. mehr
04 - 2007
ixetic Hückeswagen GmbH; Hückeswagen (Deutschland) - Intelligente Sensorik in der Montage von Vakuumpumpen - Wenn Kunden eine nachvollziehbare 100-prozentige Kontrolle verlangen, wie dies in der Automobilindustrie weitgehend üblich ist, braucht der Zulieferer eine zuverlässige und leicht beherrschbare Lösung. mehr
04 - 2007
Volkswagen; Wolfsburg (Deutschland) - Vollautomatisches Rahmenlager für Fahrwerkmontage bei Volkswagen in Wolfsburg - Um Rahmen für die Fahrwerkmontage in der Mixfertigung mit niedriger Taktzeit bereitzustellen, entschied sich die Auto 5000 GmbH für eine hochdynamische vollautomatisierte Lageranlage, die von Siemens konzipiert und in Betrieb genommen wurde. mehr
02 - 2007
Henn GmbH & CoKG; Dornbirn (Österreich) - PC-basierte Echtzeitsteuerung in der Montage von Schnellkupplungen - Das Beispiel einer Montagepresse für Schnellkupplungen an Kfz-Ladeluftschläuchen unterstreicht die Vorteile einer PC-basierten Steuerung mit echtzeitfähiger Software-SPS. mehr
01 - 2007
Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG; Ruhstorf (Deutschland) - Industrial Wireless LAN in der Montage von Dieselmotoren - Hohe Datenraten, hohe Sicherheit und hohe Flexibilität bewogen einen namhaften Hersteller von Dieselmotoren für Land- und Baumaschinen, die Fahrwerke einer neuen Montagelinie Kabel sparend über IWLAN anzusteuern. mehr
11 - 2006
VW Sachsen GmbH Motorenfertigung; Chemnitz (Deutschland) - Dezentrale Technik in der Motorenfertigung - Lange Ausfallzeiten zu vermeiden, hat bei Volkswagen oberste Priorität. Deshalb bildet in der Motorenfertigung in Chemnitz eine dezentrale Steuerungstechnik die Basis der Modernisierung. mehr
08 - 2006
Paro AG, Subingen (Schweiz) - Sinamics G110 als kompletter Motorabzweig - Der Schweizer Automatisierungsspezialist Paro baut seit 20 Jahren Montagelinien. Unlängst erhielt er von einem Automobilzulieferer den Auftrag, schwere Getriebeteile möglichst feinfühlig von einer Station zur nächsten zu befördern. mehr
07 - 2006
DaimlerChrysler; Untertürkheim (Deutschland) - Langjährige Zusammenarbeit zwischen DaimlerChrysler und Siemens bei der Aggregatefertigung - Siemens ist zum wiederholten Male als einer von zwei strategischen Steuerungsherstellern für den Bereich Mercedes Car Group-Powertrain (MCG-Powertrain) bestätigt worden. Unter anderem werden die Produktionslinien für den 4-Zylinder-Dieselmotor OM 651 mit Siemens-Steuerungstechnik ausgerüstet. mehr
07 - 2006
Changan Ford Mazda Engine Co. Ltd.; Nanjing (China) - Schlüsselfertige Lösung für Motorenwerk in China - Der Automobilkonzern Changan Ford Madzda Engine Co. Ltd. errichtet im chinesischen Nanjing ein neues Motorenwerk, das 2007 in Betreib gehen soll. Siemens PTD liefert dafür eine schlüsselfertige Turnkey-Lösung für die Stromversorgung, wobei besondere … mehr
04 - 2006
Naxos-Union; Frankfurt a.M. (Deutschland) - Hochverfügbare Sinumerik-NCU modernisiert die Kurblwellenfertigung - Ein neues hochintegriertes Pendelhub-Schleifzentrum der Firma Naxos-Union beschleunigt neuerdings die traditionsreiche Kurbelwellenfertigung der Deutz-Motorenwerke in Köln. mehr
01 - 2006
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - Neuer Farbflächensensor in der Getriebefertigung - Eine neue Klasse einfacher, kompakter und besonders kostengünstiger Farbflächensensoren setzt ein führender deutscher Getriebehersteller in einer Pilotanwendung zur Kontrolle farbiger Abdichtstopfen ein. mehr
10 - 2005
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - - Zur Kontrolle farbiger Abdichtstopfen setzt die ZF Getriebe GmbH eine neue Klasse kompakter und besonders kostengünstiger Farbflächensensoren ein. mehr
03 - 2005
Loch Präzisionsbohrtechnik GmbH; Ergolding (Deutschland) - Flexibles und sicheres Antriebssysstem - Nomen est omen bei der Firma Loch Präzisionsbohrtechnik GmbH, denn diese Firma hat sich auf Tiefbohrmaschinen spezialisiert. Abnehmer dieser Maschinen sind unter anderem Autohersteller aus aller Welt. Erst kürzlich wurde eine Maschine an Volkswagen … mehr
02 - 2005
BMW AG, München (Deutschland) - Innovative Fördertechnik - Um maximale Flexibilität bei der Zuordnung der Arbeitsinhalte in der Karosseriemontage der 3er-Reihe zu erhalten, entwickelten BMW und Siemens ein maßgeschneidertes Konzept. mehr
10 - 2004
BMW; Leipzig (Deutschland) - Durchgängiges Automatisierungskonzept am BMW Standort Leipzig - Im neuen Werk Leipzig setzt BMW bei der Produktion des 3ers auf Siemens-Technik - von der Stromversorgung über die Automatisierungstechnik bis hin zur IT-Infrastruktur. mehr
09 - 2004
ZF Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - TIA im Getriebebau - Mit einem Leitsystem für die Montagelinie neuer Getriebeautomaten erreicht ZF in Saarbrücken höchste Produktivität auf engstem Raum. mehr
04 - 2004
ZF-Getriebe GmbH; Saarbrücken (Deutschland) - Leittechnik optimiert Getriebeautomatfertigung bei ZF Saarbrücken - Neue Linie zur Produktion von Automatikgetrieben: Verdopplung der Stückzahl auf gleichbleibender Fläche mit gleicher Anzahl an Mitarbeitern. mehr
11 - 2003
ZF Saarbrücken - Automatisierung einer Montagelinie für PKW Getriebe - Was man bei der Modernisierung der Montagelinie für PKW-Getriebe bei ZF Saarbrücken geleistet hat, braucht den Vergleich mit dem Innovationssprung zwischen einer manuellen 4-Gang-Schaltung und einem automatischen Sechsganggetriebe nicht zu scheuen … mehr
08 - 2003
Volkswagen AG; Kassel (Deutschland) - Sitop bei VW-Fertigung - Die gemeinsame Energieversorgung aller Komponenten über nur ein Schaltnetzteil ist im modernen Anlagen- und Maschinenbau längst gängige Praxis. Damit aber Störungen an einem Verbraucher nicht die gesamte Anlage lahm legen... mehr