SIMATIC WinCC (TIA Portal) RT — 任务调度程序
说明
不论当前正在执行何种操作,所有活动都必须在 HMI 系统中执行。 例如,在轮班结束时打印报表,或定期导出日志数据。 无需考虑当前队列中是否有报警,也无需考虑操作员是在监视机器/设备的最新状态还是在操作系统中输入新的设定值,这些活动必须在后台运行。 其它活动的执行则取决于操作系统中的全局事件,例如,需要在停止运行系统前执行特定的注销操作。
WinCC 支持通过任务调度器组态这些活动。 如何统一执行各种任务,是按时间还是按操作系统中的全局事件,这些都可以在调度程序中进行组态。 在组态过程中,可以确定启动系统功能或启动用户定义的功能(例如,通过脚本)以及相应启动程序的类型。 所支持的事件启动一个函数或执行函数,则取决于所组态的目标系统。 例如,可以在报警缓冲区可能发生溢出时通过控制器转发一条简单的 HMI 设备的状态信息。但 WinCC Runtime Professional 本身会定期启动监视功能,对系统状态进行检查
在 WinCC Runtime Professional 中通过任务调度程序,使用相关参数按时间触发的特定打印作业也可以启动为特殊任务。