SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V12
无缝安全集成选件
说明
在 STEP 7 用户界面中集成有生成面向安全程序所需的所有组态和编程工具,而且在该界面中使用一个共用的项目结构。 通过 SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V12 选件,可以在故障安全自动化中发挥 TIA Portal 的所有优势。
F 系统的组态方式与标准自动化系统相同
可以立即开始使用: 插入 F-CPU 时将自动设置 F 运行时组
使用 FBD 或 LAD 编程语言创建安全程序
由于集成库中包含有经 TÜV 认证的功能块,因此可以非常方便地实现各种安全功能
通过使用设备参数的特征符,库概念支持内置标准化并简化面向安全应用的验证。
在安全管理编辑器中,可以管理、显示和修改安全相关参数。
标准且统一的安全相关资源标识,大大简化了概览视图
在 TIA Portal 中无缝集成了 STEP 7 Safety Advanced。
但仍可以使用 STEP 7 和分布式安全系统生成面向安全的程序。 通过 STEP 7 和分布式安全系统创建的程序可以随时移植到 TIA Portal 中。 这两种工程组态工具在安全相关的程序中都使用 LAD 和 FBD 语言提供命令、操作和块。在当前版本中,预设置有一个库,包含经 TÜV 认证的所有具有安全相关功能的块。 由于编程操作是在传统 STEP 7 环境中完成的,因此用户无需具备其它工程组态经验。
性能
编译器优化后,性能得到提高
F-OB
- 用于自动调用安全程序
- 用于独立进行优先级设置和定时设置
No-DIL 开关支持 ET 200SP
F 监控时间的设置简单便捷
打印验收简单便捷
系统签名(总签名)与
功能签名(用户程序专用签名)分离(针对 S7-1500F)
通过防护等级方案实现全新的 S7-1500“远程访问”防护方案
F-CPU:单独 安全组态的防护等级
此外,与安全程序相比,还可在生成安全程序时进行错误检测和安全检查。 除了安全程序,在同一 CPU 上也可以运行标准程序。