STEP 7 Basic 播客

新一代的工程组态

说明

STEP 7 Basic Podcasts

在以下播客中通过特定的场景,展示了 SIMATIC S7-1200 引入的创新技术,以及 STEP 7 Basic 工程组态系统的便捷性和高效性。
这些音频播客可以独立播放而无须借助任何软件,您还可以下载这些播客的高分辨率版本。

注意:
这些播客用于介绍 STEP7 Basic V.10.5,它是当前 STEP 7 Basic V11 软件的上一版本。 这里演示的大多数操作步骤的工作原理都与 V11 的相同,而且画面也非常相似。

通用功能

以下播客简要介绍了中央工程组态系统的门户视图和项目视图,并介绍了如何创建和处理 PLC 变量。

Siemens 信息系统
简要介绍了 STEP7 基本信息系统,可以通过该系统将进行编程
观看播客

Portal 视图和项目视图
简要介绍了中央工程组态系统的 Portal 视图和项目视图,这两种视图可用于面向任务的快速编程。
观看播客

在一个中心位置分配符号名称
介绍了如何在一个中心位置分配符号名称以及如何在功能强大的新型编辑器间自动保持数据一致性。
观看播客

交叉引用
介绍了如何通过交叉引用表来快速概览和快速访问变量及块的位置。
观看播客

分配列表
简要介绍了分配列表的优势和功能,此列表提供了程序中所有对象的视图。
观看播客

在线

以下播客详细介绍了 STEP 7 Basic 的在线功能。

监视和修改变量
介绍了如何通过操作和监视变量来测试用户程序的执行。
观看播客

离线/在线比较
介绍了如何通过离线/在线比较来明确判别项目数据中存在的差异,以及如何对这些差异做出响应。
观看播客

设备与网络

以下播客详细介绍了图形编辑器“设备与网络”中的新功能。

设备视图中的缩放功能
详细介绍了设备视图中的缩放功能。通过这些功能,可以直接突出显示各种硬件的详细信息。
观看播客

连接和地址
介绍了如何通过网络视图中的图形和表格显示来维护连接和地址的概览视图。
观看播客

信号板
简要介绍了为 S7-1200 提供了额外 I/O 信号的信号板,同时还介绍了这些信号板的安装和组态。
观看播客

装入组态
简要介绍了如何将 CPU 和相连模块的组态直接装入到 STEP 7 Basic 中。
观看播客

PLC 编程

以下播客介绍了编程编辑器中的新功能。

按索引访问数组元素
介绍了按索引访问数组元素的一个程序版本。
观看播客

更改块
简要介绍了如何更改现有指令块。例如,简单地更改指令数据类型或指令类型。
观看播客

使用收藏夹
介绍了如何使用“收藏夹”快速访问常用指令。
观看播客

LAD 分支处理
简要介绍了梯形图中的编程分支,这些分支表示具有多个逻辑条件的过程。
观看播客

定义变量
介绍了如何通过将 I/O 地址直接从设备编辑器拖至变量表中来定义变量。
观看播客

使用块
介绍了 STEP 7 Basic 如何通过便捷的处理程序块来支持结构化编程。
观看播客

可视化

以下播客介绍了 WinCC Basic 中的一些实用工具和帮助

HMI — 对象对齐
简要介绍了如何在 SIMATIC HMI 画面中对齐、分布以及调整对象的大小。
观看播客

在 STEP 7 和 WinCC Basic 间拖放变量
介绍了如何在集成有工程组态功能的 STEP7 和 WinCC Basic 间交换符号和变量。
观看播客