Podcasts about STEP 7 Basic
Meet the next generation of Engineering
Description
Une série de brèves vidéos de démonstration vous permettra de vous persuader de la convivialité et de l'efficacité de l'ingénierie avec STEP 7 Basic. Toutes les vidéos sont sonorisées et exécutables dans votre navigateur sans logiciel supplémentaire. Pour chaque vidéo, nous proposons aussi un téléchargement en variante haute définition.
A noter :
Ces brèves vidéos sont uniquement disponibles en anglais ou en allemand et ont été conçues pour présenter les innovations de la version 10.5 de STEP 7 Basic. Cette version est le prédécesseur direct du logiciel STEP 7 Basic V11. La plupart des commandes présentées est reprise à l'identique dans la version 11, et l'aspect général de l'interface utilisateur est identique pour l'essentiel.
Fonctions transversales
Les captures vidéo suivantes vous donnent une vue d'ensemble des vues de portail et de projet et présentent notamment la création et la manipulation de variables API.
Le système d'information Siemens
Donne une vue d'ensemble du système d'information STEP 7 Basic dont vous disposez pour résoudre vos tâches de programmation.
visionner ce podcast (en anglais)
Les vues de portail et de projet
Donne une vue d'ensemble des vues de portail et de projet du système d'ingénierie centralisé pour un accès rapide et ciblé à la programmation.
visionner ce podcast (en anglais)
Possibilité de modification centralisée de mnémoniques
Montre la possibilité centralisée de modification de noms symboliques et la cohérence automatique des données entre les nouveaux éditeurs performants.
visionner ce podcast (en anglais)
La liste de références croisées
Montre comment obtenir rapidement une vue d'ensemble des occurrences de vos variables et de vos blocs et comment y accéder à l'aide de la liste de références croisées.
visionner ce podcast (en anglais)
Le tableau d'affectation
Donne une vue d'ensemble des avantages et des fonctions du tableau d'affectation qui vous permet d'accéder de manière conviviale à tous les objets dans votre programme.
visionner ce podcast (en anglais)
En ligne
The following screencasts discuss the online functionalities of STEP 7 Basic in detail.
Forçage et visualisation de variables
Montre comment le forçage et la visualisation de variables permettent de tester le déroulement de votre programme utilisateur.
visionner ce podcast (en anglais)
Comparaison hors ligne/en ligne
Montre comment procéder à une recherche ciblée des différences dans vos données de projet à l'aide d'une comparaison hors ligne / en ligne et comment réagir le cas échéant.
visionner ce podcast (en anglais)
Appareils et réseaux
Les captures vidéo suivantes s'intéressent particulièrement aux nouvelles fonctionnalités dans l'éditeur graphique Appareils & Réseaux .
Fonctions de zoom dans la vue des appareils
Montre comment garder avec STEP 7 Basic une vue d'ensemble tout en visualisant les détails de votre configuration avec les fonctions de zoom.
visionner ce podcast (en anglais)
Connexions et adresses
Montre comment garder une vue d'ensemble des connexions et des adresses avec STEP 7 Basic et avec la représentation graphique et sous forme de tableaux de la vue de réseau.visionner ce podcast
watch this podcast (en anglais)
Signal Boards
Montre comment s'effectuent le montage et la configuration d'un Signal Board pour la mise à la disposition du S7 1200 de signaux d'entrée et de sortie supplémentaires.
visionner ce podcast (en anglais)
Identification du matériel
Montre comment déterminer la configuration matérielle d'une CPU existante et comment la charger de l'appareil dans votre projet.
visionner ce podcast (en anglais)
Programmation API
Les captures vidéo suivantes présentent les nouvelles fonctionnalités dans l'éditeur de programmation.
Accès indexé à des éléments Array
Présente une excellente variante de programmation pour des accès indexés à des éléments Array.
Visionner ce podcast (en anglais)
Modification de blocs fonctionnels
Montre comment modifier ultérieurement un bloc fonctionnel pour une modification simple et rapide de fonctions déjà programmées.
visionner ce podcast (en anglais)
Utilisation de favoris
Montre comment utiliser et configurer de manière personnalisée des favoris pour des instructions fréquemment utilisées.
visionner ce podcast (en anglais)
Création de branches de schémas à contacts
Montre comment créer et traiter des branches dans un schéma à contacts.
visionner ce podcast (en anglais)
Création de variables API depuis la vue des appareils
Montre comment créer des variables API par glisser-déposer entre la vue des appareils et la table des variables
visionner ce podcast (en anglais)
Manipulation des blocs
Montre la simplicité de manipulation des blocs dans STEP 7 Basic pour une programmation structurée.
visionner ce podcast (en anglais)
Visualisation
Les captures vidéo suivantes présentent some useful tools and aids from WinCC Basic
IHM - Alignement d'objets graphiques
Montre comment faire dans WinCC Basic pour réaliser facilement un alignement régulier de différents objets graphiques.
visionner ce podcast (en anglais)
Echange de variables entre STEP 7 et WinCC Basic
Montre la cohérence de l'ingénierie entre STEP7 et WinCC Basic lors de l'échange de mnémoniqueses et de variables.
visionner ce podcast (en anglais)