Podcasts sobre STEP 7 Basic
Descripción
Con una serie de breves vídeos ilustrativos puede comprobar lo cómoda y eficiente que resulta la ingeniería con STEP 7 Basic. Todos los vídeos tienen sonido y se pueden ejecutar en el propio navegador sin necesidad de software adicional. También es posible descargar una versión en alta resolución de cada vídeo.
Nota:
Estos vídeos solo están disponibles en inglés o alemán y se han creado para informar de las innovaciones en el marco de la versión 10.5 de STEP 7 Basic. Esta es la versión inmediatamente anterior del software STEP 7 Basic V11. La mayoría de pasos descritos se realizan de la misma manera en la versión 11 y la apariencia de la interfaz de usuario es prácticamente idéntica.
Funciones globales
Los siguientes screencasts dan una visión general de las vistas del portal y del proyecto y se centran especialmente en la creación y el manejo de variables PLC.
El sistema de información de Siemens
da una vista general del sistema de información STEP 7 Basic que tiene a su disposición para realizar las tareas de programación.
Ver este podcast (en inglés)
Las vistas del portal y del proyecto
proporciona una visión general de las vistas del portal y del proyecto del sistema de ingeniería central para una introducción rápida y práctica en la programación.
Ver este podcast (en inglés)
Modificación centralizada de símbolos
muestra no solo la posibilidad de modificar de forma centralizada los nombres simbólicos, sino también la coherencia de datos automática entre los nuevos y potentes editores.
Ver este podcast (en inglés)
Lista de referencias cruzadas
muestra cómo la lista de referencias cruzadas permite visualizar y acceder rápidamente a las ubicaciones de las variables y bloques.
Ver este podcast (en inglés)
Esquema de asignación
da una vista general de las ventajas y funciones del esquema de asignación con el cual se puede acceder cómodamente a todos los objetos del programa.
Ver este podcast (en inglés)
Online
Los siguientes screencasts se centran especialmente en las funcionalidades en línea de STEP 7 Basic.
Forzado y observación de variables
muestra cómo se puede probar su programa de usuario, modificando y observando variables.
Ver este podcast (en inglés)
Comparación online/offline
muestra cómo, con ayuda de una comparación online/offline, se pueden identificar las diferencias de los datos del proyecto y cómo reaccionar frente a ello
Ver este podcast (en inglés)
Dispositivos y redes
Los siguientes screencasts se centran especialmente en las nuevas funciones del editor gráfico "Dispositivos y redes"
Funciones de zoom en la vista de dispositivos
muestra cómo mantener la visión general con STEP 7 Basic sin perder de vista los detalles de la configuración gracias a las funciones de zoom.
Ver este podcast (en inglés)
Conexiones y direcciones
muestra cómo se mantiene la visión general de las conexiones y direcciones con STEP 7 Basic y la representación gráfica y en forma de tabla de la vista de red.
Ver este podcast (en inglés)
Signal Boards
muestra cómo montar y configurar una Signal Board, que proporciona señales de entrada y salida adicionales al S7-1200.
Ver este podcast (en inglés)
Detección de hardware
muestra cómo se detecta la configuración hardware de una CPU existente y cómo cargar dicha configuración en el proyecto desde el dispositivo.
Ver este podcast (en inglés)
Programación de PLC
Los siguientes Screencasts muestran nuevas funciones del editor de programación
Acceso indexado a elementos de matrices
muestra una variante de programación excelente para accesos indexados a elementos de matrices.
Ver este podcast (en inglés)
Modificación de bloques de función
muestra cómo cambiar a posteriori un bloque de función para modificar rápida y fácilmente funciones programadas con anterioridad.
Ver este podcast (en inglés)
Uso de favoritos
le enseña a utilizar y personalizar favoritos para instrucciones de uso frecuente.
Ver este podcast (en inglés)
Creación de ramas del esquema de contactos
le enseña a crear y editar ramas en un esquema de contactos.
Ver este podcast (en inglés)
Creación de variables PLC desde la vista de dispositivos
muestra la creación de variables PLC mediante "Arrastrar y soltar" entre la vista de dispositivos y la tabla de variables.
Ver este podcast (en inglés)
Manejo de bloques
muestra el cómodo manejo de los bloques en STEP 7 Basic para una programación estructurada.
Ver este podcast (en inglés)
Visualización
Los siguientes screencasts presentan un par de herramientas y ayudas útiles del WinCC Basic.
HMI: alineación de objetos gráficos
le enseña a alinear fácilmente y de forma uniforme diferentes objetos gráficos en WinCC Basic
Ver este podcast (en inglés)
Intercambio de variables entre STEP 7 y WinCC Basic
muestra la ingeniería homogénea entre STEP7 y WinCC Basic al intercambiar símbolos y variables.
Ver este podcast (en inglés)