Tools

CNC4you WorldwideCNC4you Worldwide

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Schulungspartnerschaft mit dem Bildungszentrum Kassel

Partnerschaft in der CNC-Ausbildung mit SIEMENS

Bildungszentrum Kassel

v.l. Sven Wille (Ausbilder), Thomas Altmann (Ausbilder), Jürgen Müller (Geschäftsführer), Thomas Klöpping (Vertriebsleiter Siemens), Ingo Bartsch (SINUMERIK User Support)

Das Bildungszentrum Kassel ist die zentrale Aus- und Weiterbildungseinrichtung für das Handwerk im Kammerbezirk Nordhessen. In diesem Rahmen nehmen alle Auszubildenden des Feinwerkmechanikerhandwerks an der CNC-Ausbildung im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung teil. Zudem durchlaufen auch die Meisterschüler des Feinwerkmechanikerhandwerks und der Metallbauer die CNC-Werkstatt in ihrer Meistervorbereitung.

Das Bildungszentrum Kassel hat jetzt eine Schulungspartnerschaft im Bereich der CNC-Ausbildung mit Siemens abgeschlossen und bietet so Auszubildenden und den Meisterschülern den Zugang zu neuester Automatisierungstechnik im Umfeld von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen.

Know-how Transfer von SINUMERIK in die Ausbildung

Da die Maschinen im Bildungszentrum Kassel  mit SINUMERIK Steuerungen ausgestattet sind, bietet eine Partnerschaft mit Siemens einen erheblichen Vorsprung beim Know-how Transfer zum Ausbilder und somit in der Ausbildungsqualität in der Zerspanung.

Durch die Schulungspartnerschaft werden die Ausbilder auf den neuesten CNC-Steuerungen von Siemens geschult und mit den aktuellen Schulungsunterlagen versorgt. Im Zentrum der Partnerschaft steht jedoch die Möglichkeit für die Ausbilder, ihr Wissen in der beruflichen Erstausbildung und der beruflichen Weiterbildung weiterzugeben. Hier können sowohl Auszubildende als auch Meisterschüler auf den neuesten Maschinen mit der aktuellen CNC-Automatisierungstechnik geschult werden.

Insbesondere für Auszubildende stellt diese Möglichkeit einen unschätzbaren Vorteil dar: Hier können die Lehrlinge mit Maschinen arbeiten, die in den oft kleineren Betrieben des Handwerks nicht immer zur Verfügung stehen. Deshalb wird die Ausbildung im Betrieb aufs Beste ergänzt bzw. an ein allgemein gültiges Niveau angepasst.

Darüber hinaus plant das Bildungszentrum, in Zusammenarbeit mit Siemens, Produktschulungen für Zerspanungsunternehmen anzubieten.